This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:TPS79-Q1热限制

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS798-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631159/tps798-q1-tps79-q1-thermal-limit

器件型号:TPS798-Q1

大家好、团队成员

我询问 TPS798-Q1热限制功能。

在数据表中、TPS798-Q1有两个关于热限制的说明。

一个是关断温度、另一个是复位温度。

这是否℃在℃135 μ s 时关闭、然后重新启动设置为小于135 μ s?

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namamura-San、

    我认为数据表试图保证器件仅在温度超过135时进入热关断状态、而器件将在温度降至或低于135c 时恢复正常运行。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JASon-San、

    感谢您的回答。
    甚至我也有一个问题。

    数据表中规定的温度仅为135°C (最小值)、但典型值是多少?

    此致、
    中仓市道一