This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:扼流圈发热

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631280/tps51216-choke-is-burning-hot

器件型号:TPS51216

你(们)好。

我们遵循英特尔的参考设计并使用0.56uH、当我们为电路板通电时、扼流圈会变得非常热、但在英特尔的演示板上是可以的。  但是、当我们按照 Webench 的建议将扼流圈切换至4.7uH 时、温度明显较低、但仍然异常热。  是否有人可以指出我们应该从何处着手解决这个问题?  谢谢你

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以将 pdf 文件中的原理图发送到 Q-CHEN@TI.COM 吗?

    测试条件、Vin、Vout、Iout 是什么?

    您能否检查开关节点和 Vout 是否稳定?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    我已向您发送电子邮件。 非常感谢

    此致、

    Kevin