This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:高输出电压电荷泵和 LDO 路线图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630324/lm27762-roadmap-for-high-vout-charge-pump-and-ldo

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件: TPS65130

如果有高输出电压正/负电荷泵+LDO 的器件路线图、请告诉我。

【其他信息】

・我希望 LM27762的高输出电压版本(5Vout_max)。

・μ A 输入电压:5V、输出电压:±8V (或±9V)、输出电流:低于100mA (两侧)

・两个输出侧都将连接 OPAMP (模拟)。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    感谢您的申请。 您是否已检查 TPS65130器件? 此部件符合您列出的要求。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    对我的建议有任何反馈?

    谢谢。
    此致。
    Ilona