This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:浪涌电流限制电路问题

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643072/emb1428q-in-rush-current-limiting-circuit-question

器件型号:EMB1428Q

大家好、

我的客户正在设计参考 我们 TIDA-00817和 TIDA-00239的12节主动平衡产品。 现在他们对浪涌电流限制电路有一个问题。

在我们的参考指南文档"SLUUAS6A"中、以下电路用于限制 FET 开关矩阵的浪涌电流。 我不知道为什么它是流入 FET 开关矩阵的浪涌电流。 根据原理图(链接下方)、电路不直接连接到 FET 开关矩阵。  

www.ti.com/.../tidr709.pdf

请帮我解释一下。

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    它将浪涌电流限制为原理图的+VIN 节点。 该节点连接到 EMB1428的 VSTACK 引脚。 这是主电源之一、也是用于为浮动栅极驱动器生成电源的 EMB1428电荷泵的输入。 我很确定它是为了保护电荷泵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。  

    我检查了 schmatic、发现 Vin 和 VSTACK 之间有两个电阻器 R23/R29 499Ω。 这两个电阻器的功能是什么? 这两个电阻器是否用于限制浪涌电流? 如果是、为什么我们使用另一个浪涌电流限制电路 来限制浪涌电流?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    说实话、我不确定。 我可以更深入地探究 EM1401原理图。 请注意、EVM 的原始设计人员不再是 TI 员工、因此我可能需要更长时间才能了解。 可能是浪涌发生在其他功能上、我被错误地认为是错误的。

    EM1402没有利用堆栈上的浪涌保护功能、因此它的价值得到了成功实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我已经检查了原理图、发现 Vin 也连接到双向直流/直流转换器的初级侧、并联了3 2.2 μ F、因此如果使用该电路来限制流入电容器的浪涌电流。
    如果是、我想知道是否需要添加此电路来限制电容器中的电流、或者我们是否可以告诉客户他们可以省略此浪涌电路?

    谢谢、此致、

    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    好像我错了、em1402中也有浪涌电流限制器。 它用于保护直流/直流的 FET 栅极驱动器。 我愿意打赌在 em1401上使用的方法是类似的。

    我们的负载开关团队实际上整理了一份很好的应用手册、其中讨论了流入电容器的浪涌电流导致的问题: www.ti.com/.../slva670a.pdf

    我建议保留它。 在我看来、这似乎是一种提高设计稳健性的措施。 我确信、如果没有设计、它将能够正常工作、但它们可能偶尔会损坏电路板/ IC