This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:能否退出;Fusion Digital Power Designer 程序和退出;将其系统监视器#39;s 输出电压图#39;s 时间轴分辨率/格式配置为毫秒?

Guru**** 2559690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631435/ucd9090-can-fusion-digital-power-designer-program-configure-its-system-monitor-s-output-voltage-chart-s-time-axis-resolution-format-to-msec

器件型号:UCD9090

您好!

我想知道 "Fusion Digital Power Designer Program"能否将其系统监视器的输出电压图的时间轴分辨率/格式配置为毫秒?

在定序图中、时间以毫秒分辨率显示。 但是、在系统中、监控时间以日期/小时/分钟/秒格式显示。

我想知道系统监控器的分辨率是否可以重新配置为毫秒、我将能够监控电压轨启动时序。

谢谢、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    定序图是仿真结果、因此可以将任何单元放在那里。 但对于系统监控、它是来自器件的实时轮询数据。
    使用毫秒轮询对系统来说是一个很大的负担、并且不可配置。
    是否要监测电源轨的斜升速率?
    谢谢
    Yihe