This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:通过 I2C 读回单值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631492/ucd90120a-montior-value-read-back-with-i2c

器件型号:UCD90120A

您好:

     我们尝试使用 I2C 将 UCD90120A 监控器值读取到 FPGA XC7K325T、同时发现 UCD90120A 发回的所有值均为0xFF,我可以看到 ACK 信号

I2C 从器件,和 我可以通过 GUI Fusion。查看监视器值,因此如果我在将监视器值表 UCD90120A 读取到主机时需要更加注意、我会漂移吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 主机必须支持时钟扩展才能与 UCD90120A 通信。 请检查您的 FPGA 吗?

    此致

    Yihe