This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 了解逆变器及其 MOSFET 的工作原理

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/644466/probelm-to-understand-how-an-inverter-works-and-their-mosfets

此致、

首先我要说的是、我是一个激动人心的电子世界中的新客户、所以我不知道自己的情况。

在观看了另一本有关 MOSFET 和电力电子学的书籍并实现了另一个

在线图表仿真后、我发现在配置中、要针对400V 范围

的电压实现单相逆变器低侧电压控制器、 但是、通过仿真、可以观察到每个 MOSFET 入口门的电压是如何达到400V (VGE)的、

但在看到 MOSFET 的数据集显示最大张力为+-20V 之后、我当然仍然受到一些影响。 我的问题之一是、

如果门的电压如此低、如何通过将 must 换向高电压来获得投资者单态? 任何人都可以方便参考、以了解它的工作原理?

热情的问候和无知的借口。