This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:反馈环路

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640847/lm5034-feedback-loop

器件型号:LM5034

您好!

这是 mani。 我目前正在将 LM5034直流/直流控制器用于我的设计。 我在反馈环路中遇到问题。 我的系统不稳定。

您是否有任何有关为 LM5034设计反馈环路的解决方案或应用手册、请分享。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mani、

    感谢您关注 LM5034。 本视频提供了有关隔离式拓扑中补偿的一些信息:training.ti.com/power-tips-compensating-isolated-power-supplies

    如果您能够共享设计的波特图测量结果、那将会有所帮助。 如果您愿意分享、我也可以查看您的原理图。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Ben、

    感谢您的支持。 现在反馈响应良好。

    我还有另一个问题、在测试时 、变压器磁芯达到100摄氏度。 我必须降低温度、我怀疑磁通量很高。

    目前、我的转换器以400kHz 的频率工作、为了减少磁通量、我可以增大开关频率吗? 如果我将开关频率增加到500kHz、会发生什么情况?

    应该考虑什么并进行更改? 任何应用手册都会共享。

    此致、

    手动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mani、

    您能否分享您的变压器设计原理图和详细信息? 如果您不想公开发布、您可以通过电子邮件将其发送给我:ben.lough@ti.com

    此致、
    本·洛夫