This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:RSOC 和剩余容量变为0

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631253/bq34z100-g1-rsoc-and-remaining-capacity-go-to-0-in-relax

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:GPCRBBQSTUDIO

您好!

我有一个电量监测计 BQ34Z100-G1、我已经 使用 SLUUBD0文档创建了一个优化的电阻温度补偿参数。 电池电压为25.6V、当我重置电量监测计时、剩余电量和 RSOC 具有相干值。 RSOC 为25%。 如果我对电池放电或充电、剩余电量和 RSOC 会递增和递减。 一天的电池电压为25.6V、环境温度为20°C、放松后、我们看到剩余电量和 RSOC 为0、可能电压为25.6V。 我加入我收到的 GPCRB。

Thanks.e2e.ti.com/.../gpcrb.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们需要一个日志文件来查看和了解正在发生的情况。 您能否将 bqstudio 连接到您的设备、并在电池充电一天时记录电量监测计回收器? 在测试开始和结束时提取 gg 文件并发送。 这将有助于我们了解正在发生的情况。
    谢谢
    Onyx