This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:关于输出短路电流限制(IOCP)

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631467/tps65235-1-about-output-short-circuit-current-limit-iocp

器件型号:TPS65235-1

大家好、

 

我们的客户正在评估输出短路电流限制(IOCP)的行为。

因此、IOCP 的值会根据音调信号的开/关而变化。

 

--------

[结果]

音调信号打开时 IOCP=450mA

音调信号关闭时 IOCP=560mA

 

* RISET 为220k 欧姆(将 IOCP 设置为大约600mA)

--------

 

我们知道 IOCP 的变化取决于 RISET 和结温的变化。

因此、我们想知道这种行为是否正确(IOCP 取决于音调信号的开/关)。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kanemaru

    音调信号开/关的含义是什么?

    "音调信号开启"表示 VLNB 输出 22k 音调信号?

    "音调信号关闭"意味着 VLNB 不 输出 22k 音调信号?

     对吧?

    我 将再次检查 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

     

    感谢您的快速回复。

    音调信号为外部44kHz。

     

    "音调信号打开":VLNB 输出44k 音调信号

    "音调信号关闭":VLNB 不输出44k 音调信号

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

     

    我们的客户在测量时出错。

    因此、请允许我取消。

    很…您的疑惑

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经检查过 EVM、当开启/关闭音调时、OC 限制几乎相同。
    那么、我想知道客户如何测试 OC 限制?
    您能告诉我测试设置、然后向我发送 OCP 波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kanemaru

    好的、明白了。