This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:如何在电荷泵中选择最小值的飞跨和输出电容器(正&放大器;负)?

Guru**** 2815365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631259/tps65150-q1-how-could-i-choose-the-flying-and-output-capacitor-with-minimum-value-in-charge-pump-positive-negative

器件型号:TPS65150-Q1

很抱歉打扰到。

如何选择最小 值的飞跨和输出电容器?

是否有公式可以计算它?

另一个问题是、输出电容器的位置应该靠近电荷泵电路输出、而不是在 VGH 引脚之后、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看此博客文章 :e2e.ti.com/.../pump-it-up-part-two
    它将向您解释在选择电荷泵的飞跨电容器时应考虑的因素。

    由于电荷泵的电源要求通常不高(<100mA)、因此布局要求并不像电感式开关稳压器那样重要。

    如果您对此有更多问题、请告诉我。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。