This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:我已成功地将电压从7.4V 降至5.0V。目前运行的 I#39;m 问题是存在某种电流保护。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630834/tps563208-i-have-successfully-dropped-a-voltage-from-7-4-v-to-5-0-v-an-issue-i-m-running-into-right-now-is-that-there-is-some-sort-of-current-protection

器件型号:TPS563208

因此、当我将伺服电机连接到降压转换器的输出时、由于某种原因、电压会降至2.2V。我认为这是某种电流限制。 我还尝试在输出端放置一个8欧姆电阻器、 电压仍然不是5.0V。然而、当我在输出端放置一个10kOhm 电阻器时、它的工作原理是某种电流保护会导致输出电压问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电源是什么? 可能源电流受限、而不是转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这只是我学校拥有的可调节电源。 我完全确定这不是问题。 我甚至检查了以确保它不是。 我将电流限制设置为大约2安培。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用电子负载而不是8欧姆电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您是否想上传您的原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我尝试使用电子负载并模仿伺服器件的电流消耗、我遇到了同样的问题。

    这是我的原理图

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来很好、布局如何。

    并在负载为8欧姆时上传您的 SW 波形。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "布局"是什么意思? 您想查看试验电路板的图片吗?

    这是输出端连接了8欧姆负载电阻器的开关节点的波形图。 它位于-0.7 mV 区域附近。 8欧姆负载电阻器上的压降为0.55V (但应为5V)。 由于某种原因、它会更改我连接它的第二个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对于电源电路、您不能使用试验电路板、您应该自行绘制 PCB 或使用 WEBENCH (它具有布局)。  

    试验电路板中的转换器无法在重负载下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将转换器焊接到分线板上。 这是否仍然不可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、您必须为电源转换器使用四层 PCB