This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3973:旧 EVM 上的 T1

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639709/ucc3973-t1-on-old-evm

器件型号:UCC3973

团队、  

我意识 到 UCC3973EVM 已停产、但是、您能否将我的客户引导至 EVM 上 T1变压器的供应商 (Toko.com 上的可订购器件为912MN-1016、但似乎不存在)。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在克林顿购物、他可能熟悉此器件和 EVM。 如果没有、我们将尝试寻找合适的人员来提供帮助。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikrorija、

    是否已解决此问题? 如果该线程已解析或正在脱机处理、我是否可以关闭该线程?

    此致、
    Angelos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未解决。 请提供任何指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试联系 Murata (Toko 现在属于他们)、但我找不到器件型号。 我试过 Digikey、没有出现任何问题。 我建议您联系 Murata 并要求更换部件、如果您可以向他们提供实际的 Toko 部件号、则应该可以使用该部件。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    是否有任何有关此问题的解决方案? 遗憾的是、我无法找到可能了解此器件和相关组件的产品线。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力!