This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:空载功耗过高

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631225/webench-tools-lm5022-no-load-power-consumption-is-too-high

器件型号:LM5022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

根据 Webench 中的推荐设计、我已使用 LM5022构建了升压转换器电路。输出电压为70V。 升压转换工作正常、除了一件事、这个解决方案的功耗太高、在无负载条件下大约为70mA。 这是正常的吗?

我已经使用该解决方案构建了几个原型、所有这些原型都有相同的问题。  

下面是电路图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laszlo、

    您能否提供原理图? 关断意味着没有开关。 请注意关断期间(UVLO = 0V)上的电流仅为 VIN 引脚指定电流。 这不包括来自反馈电阻器或 UVLO 电阻器的电流。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    请查看随附的原理图。 一个注释、我是指在无负载和关断期间正常运行期间的电流消耗。

    谢谢、此致、

    Laszloe2e.ti.com/.../DCDC_5F00_70V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laszlo、

    感谢您的澄清。 从原理图中可以看到、该应用的升压比很大。 即使在无负载的情况下、仍会有相当一致的开关。 保持输出电压所需的开关将消耗电流来打开开关、并为反馈电阻器提供拉至接地的电流。 对于纹波、假设 VIN 为10V。 在本示例中、如果反馈电阻器在输出为70V 时将灌入大约3mA 的电流、这意味着在考虑效率损耗之前将灌入大约24mA 的输入电流、并且内部 VCC 稳压器将消耗电流来开关 MOSFET。

    遵循此逻辑、对于空载输入电流、70mA 是合理的数字。 这可以通过增加反馈网络的电阻来减少。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett