This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:关于 TPS54A20?的波特图

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629529/tps54a20-about-bode-plot-of-tps54a20

器件型号:TPS54A20

尊敬的支持成员:

我的客户创建了 TPS54A20板和
测量的波特图。

查看测量波特图、

直流增益为1kHz、为24dB。
穿越频率为2MHz、相位裕度为39度。


查看数据表图52、
直流增益为1kHz、为55dB。
穿越频率为300kHz、相位裕度为45度。

您能否说测量波特图与上述内容正确无误?

最恰当的考虑。

Bob Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要查看您的原理图和实际图才能进行任何评估。 您能提供这些功能吗? 我可以马上告诉您、2MHz 对于交叉频率过高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Tucker:


    非常感谢您的回复。

    我将向您发送原理图和测量图。

    您能教电子邮件地址吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电子邮件是 j (dash) tucker (at) ti (dot) com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JohnTucker:


    我向您发送了电子邮件
    您可以检查电子邮件吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的收件箱中没有任何内容...我会注意它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上我找到了它...我收到了很多电子邮件。 很容易错过一个。