This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950EVM-631:将 EVM 更改为当前模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/644495/ucc29950evm-631-change-the-evm-to-current-mode

器件型号:UCC29950EVM-631

尊敬的 TI 电源团队:

是否仍然需要将 EVK 板更改为电流模式? 我想将输出更改为5A 电流调节器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    是否有任何帮助此请求的想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1563.CI_5F00_CV-Regulation.pptx

    你好 Anthony

    我们没有详细的过程、但随附的.pptx 文件显示了可正常工作的一般方法。 总之-您必须移除现有的电压反馈-最简单的方法是移除与光耦合器 U3中 LED 的所有连接。 然后构建电流误差放大器并将其输出馈入光耦合器、光耦合器随后将此反馈信号发送到控制器。 您还应该有一个电压误差放大器、以确保输出电压在无负载条件下不会增加太高。

    这不是一个简单的修改、您还应该考虑您想要控制电流的输出电压范围、因为 LLC 电路可能能够也可能无法在您想要实现的最小和最大电压下运行。

    您可以查看 UCC29950的设计过程和计算器、看看所需的输出电压是否可"恢复"。 否则、您可能需要对谐振回路进行进一步更改。

    此致

    Colin

    请告诉我.pptx 文件是否不可见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    .pptx 文件正常。 当我成功地在板上实施它时、我会告诉您。

    感谢你的帮助。