This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:两个变压器 T1和 T2的规格?

Guru**** 2587385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641453/tida-00951-specs-of-the-two-transformers-t1-and-t2

器件型号:TIDA-00951

你(们)好。

我问了 Wuerth/Midcom 有关变压器/电感器的问题

750343383R00

750343382R00

他们告诉我 他们现在只提供

750343383

750343382

能否向我提供 T1和 T2的规格、以便检查它们是否与参考设计 TIDA-00951中的规格相同

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请使用 Wurth 建议的版本、它们是最新版本。

    此致、

    RAM