This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031-Q1:终止电流设置

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642246/bq24031-q1-terminate-current-setting

器件型号:BQ24031-Q1

您好!

         客户有一个电流设置问题、即交流和 USB 输入源的充电电流和终止电流。 交流输入将用于无线电源充电。   

   下面是我们为 AC 和 USB 请求的250mA 充电电流和请求的30mA 终止电流。


   请参阅以下计算结果。 有任何问题吗? 如果需要设置250mA 和终止电流30mA、有什么建议吗? 谢谢你。  


   充电电流:250mA、Rset=(2.5 * 425)/250mA = 4.25k Ω
   针对 USB 的终止电流=(100mV * 425)/ 4.25k Ω= 10mA
                      对于 AC =(250mV * 425)/ 4.25k Ω= 25mA               

    
 

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick
    充电电流和终止的计算是正确的。
    但客户希望250mA 充电电流和30mA 终止电流、并且不接受具有250mA 充电电流和25mA 终止电流的交流输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill:

    是的。 客户请求终止电流为30mA。 谢谢你。

    BR
    Patrick