This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1D 0421_09_30.bqz

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630622/bq27421-g1-bq27421-g1d-0421_1_09_30-bqz

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQSTUDIO

尊敬的 TI 工程师:

我们目前正在调试 BQ27421-G1D 、因为无法自动识别版本问题。

因此、 请帮助提供 文件 0421_09_30.bqz。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    遗憾的是、您使用的器件具有较旧的固件、我不确定您是如何获得该器件的。 正式发布的版本为0421.1.09.31、这正是现有 bqz 的作用。 尝试使用这个较旧的 bqEVSW、看看它是否适合您

    e2e.ti.com/.../bqEVSWSetup00.09.92_5F00_bq27421G1v1.09.exe

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的回复。

    此 BQ27421-G1D 器件是 TI 网站上的免费应用示例。 软件自动检测的版本为0421_09_30、因此我想找到文件0421_09_30.bqz。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、
    该固件版本当前没有 bqz、因此我与您共享了 bqEVSW 以尝试。 我已联系 FW 开发人员查看他们是否可以发布一个、但我不乐观、我会得到积极的响应。 如果我这么做、我会让您知道、但我会尝试为此而努力

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    这两个版本之间有何区别?
    如果我现在正在调试旧版本、但批量采购将是新版本、它是否会产生影响? 样本是从 TI store 应用的。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、
    遗憾的是、我不知道、也看不到我们存储库中旧固件的任何文档、因此我正在与我们的固件开发人员进行检查。 考虑到该器件较旧且最初是与 bqEVSW 配合使用、他们目前正在对此进行研究。 我希望今天能得到一些答案、但如果今天没有收到我的任何答复、请明天再检查一下。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    此时的反馈是、您应该在 bqstudio 启动时手动选择 v31、它应该工作正常。 您能否提取并发送一个 GMF、以便我可以看到 v30和31之间存在哪些差异、从而完全确保它可以正常工作?


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    使用 BQ27421-G1D 时有许多原因不明的现象、无法继续进行测试。 使用 BQ27421-G1A 时没有问题。
    我们正在与 TI 本地 FAE 进行协调。 如果有任何问题、我将与您联系。

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、很高兴知道您正在与当地 FAE 合作。 如果您仍面临挑战、请让他通过电子邮件直接与我们联系、以获得更高水平的支持。

    谢谢
    Onyx