This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:Zynq 的 EEPROM 设置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00478, TPS65218, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/645668/tps65218-eeprom-settings-for-zynq

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:TIDA-00478TPS650864

请参阅 TI 的 TIDA-00478测试报告。

我有一位客户计划在 Xilinx Zynq 设计上使用 TPS65218。  客户需要对 TPS65218进行编程,以获得正确的电压轨和上电顺序。

似乎对 TPS65218进行编程并不是一项简单的任务、因此我需要提出以下问题:

TI 能否提供 Zynq 所需的 EEPROM 设置?   

客户如何对 TPS65218进行编程 阅读数据表和 e2e 上的其他帖子、似乎这不是一项简单的任务。

TI 是否能够提供已经过编程以便与 Xilinx Zynq 配合使用的 TPS65218样片?

谢谢

艾里奇·纳斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erich、

    对 TPS65218进行编程是在启动时可以完成的、我将向您介绍这一过程。

    但是、TPS650864更好的选择是因为它专为 Xilinx 而设计。

    www.ti.com/.../TPS650864

    我已通知我们的专家该器件、以便他在您有任何疑问时为您提供帮助。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、感谢您的回答。 如果您能在启动时为 TPS65218编程提供建议、我们将不胜感激。 我看到的问题是、在启动时、Zynq 的默认输出不正确、所以问题是加电时、Zynq 可能会损坏。 因此、更好的选择是在生产前使用 TPS65218 EVM 用户指南中所述的编程电缆对器件进行编程。 这是一个选项吗?

    遗憾的是、该设计已经完成、因此现在无法更改为 TPS650864。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erich、

    遗憾的是、我们没有针对 Zynq 设计的 TPS65218的 OTP。 如果您希望使用新的 OTP、我们可以这样做、但需要针对它制定业务案例。 我将深入研究并返回给您。

    EVM 用户指南介绍对器件进行重新编程的方法与上电后对器件进行重新编程的方法相同。 这必须在每次上电后完成、因为一旦器件关闭、它将恢复其 OTP 所述的默认设置。

    此项目的时间表是什么?

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    数据表是否不正确、或者当芯片上有 EEPROM 可用于存储新的默认加电值时、我是否有误解? 见第5段。
    我的客户希望在2018年2月投入生产、但数量不足以证明 TI 拥有 OTP 版本。
    因此、我们需要制定一个计划 B、以了解如何使用 Zynq 本身对 TPS65218进行重新编程。 TI 对此有什么建议吗?
    也许我们可以将其脱机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erich、

    将其脱机实际上会很有帮助。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    谢谢、您可以通过 erich.nast@avnet.com 向我发送电子邮件。

    此致

    艾利希