This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2662:如果"LV"保持悬空、则锁存

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2662, MAX660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640796/lm2662-latch-up-if-lv-is-left-floating

器件型号:LM2662
主题中讨论的其他器件: MAX660

我们正在评估 LM2662、将其作为 CAT661直流/直流转换器的直接替代产品。 我们已确定数据表中未列出的锁存源。 仔细查看 TI 网站上提供的所有文档后、就不会出现此问题。

如果输入电源中断导致输入电压处于0.3V-1.3V 范围内、则该器件将发生闩锁。 如果在电压处于该范围内时重新加电、器件将消耗大约300mA 的电流(输入上升至大约1.5V)。 如果为 LM2662提供输入电源的电源没有超过500mA 的可用容量、则器件将保持锁存状态。

对于研究过的电路、我们使用 LM2931AM-5.0为 LM2662提供输入、该网络中的电容为300uF。 开关电容和输出电容均使用47uF 电容。 我们通过使用二极管为300 μ F 电容器组提供另一个5V 电源、测试了使其脱离锁存状态所需的电流、然后添加了与二极管串联的电阻、直到它不会使 LM2662脱离锁存状态。

这种情况对于我们的产品来说是不可容忍的、因此需要修改电路板以将 LV 保持在 GND。

如果您同意这些结果、请更新您有关此部件的技术文档、以便其他人不会浪费时间或创建可能运行不可靠的设备。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 在数据表的引脚功能表和部分9.2.1.1中、明确建议在电源电压小于3.5V 时、LV 引脚必须接地。 关于强调这种要求的更明确的说明似乎会有所帮助。 再次感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不理解。 我们精确地遵循了数据表:电源为5V、由 LM2931AM-5.0提供。

    该器件完全在数据表指南中使用。 您不需要更明确的 LV 和低电源电压注释。 您需要在间歇性供电情况下发出有关"闩锁"的警告。 TI 产品中的任何"闩锁"都应非常认真对待、不会因建议不遵循数据表而被夸大。 事实是、如果存在快速电源周期或间歇性电源的任何机会、使用此部件会很危险。

    请重新考虑更新数据表、以强调如果 LV 未连接到 GND、可能会出现"闩锁"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、您是对的。  感恩节快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的再次考虑。

    请注意、MAX660显然具有相同的问题!

    我们是否应该期望 TI 对此有所作为? (如立即更改文档并考虑修复设计?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在内部对此进行讨论、并了解最佳方法是什么。 再次感谢您。