This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:SEPIC 应用详细信息

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630803/lm3429-sepic-application-details

器件型号:LM3429

您好!

我想知道在 SEPIC 模式下使用 LM3429时、是否有任何设计工具/公式可用于计算值?
数据表末尾包含一个 SEPIC 原理图和值、但未提供有关如何计算这些值的任何说明。

我正在尝试设计一个相当简单的 SEPIC SLA 充电器、因此我只需要~1A 的电流限制和13.8V 的电压限制-我认为此芯片可能起作用、因为它可以实现 CC 和 CV。

很高兴有任何指示。

谢谢、
Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filip、

    我无法解释数据表本身中的值、但我最近一直在研究一些 SEPIC 计算器。 如果您想为我提供您的规格、例如输入电压范围、最大输出电流、输出电压和开关频率(如果您有偏好)、我可以生成一个包含公式和计算的 pdf、这些公式和计算可为您提供帮助。 SEPIC 肯定是另一种动物。 请告诉我您是否对此感兴趣。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、
    以下是我的价值观:

    输入电压:10 - 19V
    所需的输出电流限制:1A (不必精确、+/-几百 mA 即可)
    输出电压:13.8V

    不喜欢开关频率、效率或电感器额定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是汽车产品吗? 规格看起来相似。 因此、我假设开关频率约为350kHz、以远离 AM 频带并以此为基础。 请给我一点时间、因为它在 Mathcad 中、不是很清楚什么是什么。 因此、我将运行计算器并在其中添加一些注释、然后以 pdf 格式将其发送给您。 如果您想在 之后更改任何变量(包括 FSW)、则可以使用公式。 我将尝试在明天结束时为您提供最新信息。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是汽车、它实际上是备用电源充电电路的一部分。
    它不需要欠压保护或汽车级部件。

    输出纹波也无关紧要、电池应该无关。

    谢谢、
    Filip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filip、

    今天、我的 Mathcad 许可证有一些问题、无法使用它。 明天早上、如果问题得到解决、我将尝试解决。

    如果它不是固定的、我至少会让您在明天以某种方式使用公式。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filip、

    下面是包含计算 SEPIC 转换器功率组件所需的所有公式的 pdf。 如果您有 Mathcad、请告诉我、我可以发送实际的.mcd 文件、以便您可以更改输入参数(黄色)。 我已经输入了您提供的参数、您可能只需要输入这些参数。 请注意、这是针对输入 DCM (Po (bndry))(如果是模拟调光、则为该级别设置的。 但它实际上与选择最大电感器电流纹波相同。 如果您选择 Po (bndry)作为此示例中的1/3、则电感电流纹波峰-峰值为66%(666mA)、如果您将其更改为1/4、则电感电流纹波峰-峰值为50%(500mA)、依此类推。

    如果您有任何疑问、请随时告知我。 谢谢。

    此致、

    克林特

    e2e.ti.com/.../Mathcad-_2D00_-SEPIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filip、

    没问题。 我忘记了在输出/输入电容器部分以黄色突出显示"Irip"和"Vrip"。 这些是您可以针对特定应用进行调整的输入、并将更改最小值。 我想我需要为未来清除一点。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Mathcad-_2D00_-SEPIC_5F00_calcs.pdfBy顺便说一下、这里是一个清理版本、所有输入以黄色突出显示、并且输入了正确的电感器值作为输入。 这将为您提供正确的数字。

    此致、

    克林特