This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:未使用的 USB 输入;ISET2设置

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643181/bq24032a-unused-usb-input-iset2-setting

器件型号:BQ24032A

我们的电池充电电流不超过150mA、并且仅使用交流输入。 因此、PSET 将保持高电平。
1) 1) USB 输入应该接地还是保持悬空?
将 ISET2设置为低电平会将恒流充电速减半、显然是通过将 ISET1的电压减半。 但这是否有任何好处? 例如、
2) 2)是否降低了噪声灵敏度或提高了充电电流精度?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果仅使用交流输入、USB 输入应该接地还是保持悬空? -----保持悬空最好,设备是在设计时考虑到这种配置--如果使用交流电,则 USB 是悬空的。

    使用 ISET2将 ISET1电压从2.5V 降低到1.25V 的选项,有什么优势?-- 2.5V 设置将更准确+/- 1%,而1.25V 设置为+/- 2%。 此外、较高的电压设置应提供较高的抗噪性能。