This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:特定温度下的电压损坏。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/645778/tps782-voltage-corruption-under-specific-temperature

器件型号:TPS782

您好!

UUT = TPS78223

问题是:

当环境温度低于10摄氏度时、输出电压为2.322V

当环境温度大于10摄氏度时、输出电压为2.219V

VIN = CR2032 3V、

在空载和1mA 负载下进行了测试。 情况是一样的。

Cin = 1uF

COUT = 1uF

这个问题的原因是什么、LDO 是在380°C 的温度下由铁焊接的。 其他3个 TPS78223上出现此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcin、

    根据数据表、在25°C 时、典型精度值为标称输出的+/- 1%。 对于2.3V 版本、1%代表23mV。 您得到的值在数据表规格范围内、即2.3V +/- 23mV。 2.322V 读数似乎正常。

    对于2.219V 读数、您是否会检查电池的实际电压? 您是否还会更具体一点地了解温度? 如果可能、您还能发布原理图吗?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、使用实验室电源时同样存在问题。 I bulid 仅包括 TPS78223、输入和输出电流为1uF、负载电阻为1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcin、

    您可以告诉我您的原理图吗?

    此致、
    Jason Song