This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:移除 SKL/KBL-U 平台的电池路径

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631381/tps650830-to-remove-battery-path-for-skl-kbl-u-platform

器件型号:TPS650830

您好:

欢迎您的到来、我想将 TPS650830用于我们的客户平台(SKL/KBL - U、15W 平台)、但他们在设计中不需要电池路径、我们是否可以仅禁用 NVDC 以仅使用19V 或24V VIN 适配器提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在 e2e 论坛中将您的问题发布到 TPS650830器件上。 我不熟悉 TPS650830的电池路径或 SKL/KBL-U 电源要求。 我已将此问题分配给该器件的专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    是的、您可以禁用 NVDC 并直接使用适配器中的 Vin。 我建议使用19V VIN、因为 PMIC 输入电压范围为5.4V 至24V。 使用24V 输入不会为输入电源留下任何裕量。

    此致、
    Jay