This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:需要将 PcbDoc、PrjPCB、SchDoc 导出到 Altium ASCII (要导入 Cadence/Orcad 格式[BRD、OPJ、DSN])

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646142/bq40z60evm-578-need-pcbdoc-prjpcb-schdoc-exported-to-altium-ascii-to-import-to-cadence-orcad-formats-brd-opj-dsn

器件型号:BQ40Z60EVM-578

您好(Bryan)、

这是一个新帖子、但实际上我正在重新打开一个帖子、该帖子已通过"验证答案"进行"解决(如下所示)。

不确定这是不是吸引你注意的最佳方式(??)

但是、  

是否可以将 bq40z60EVM-578 Altium 文件导出为 ASCII 格式?
使用您最初引用的指南、  
www.orcad.com/.../OrCAD_Altium_Migration_Guide.pdf

FYI、Cadence/Orcad 技术支持重新显示、文件是二进制文件(Altium 本机文件)、我们需要 Altium ASCII 才能导入到 Cadence/Orcad。

谢谢、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您参考最后一篇文章-以下是文件的 ASCII 转换版本。

    此致、

    Bryan Kahlere2e.ti.com/.../PWR578A.PcbDoce2e.ti.com/.../PWR578A.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您提供以下文件:

    PWR578A.PcbDoc

    PWR578A.SchDoc

    但是、还需要以下文件:

    PWR578A.PrjPcb

    PWR578A.PrjPcbStructure

    下面是迁移指南:

    有关错误 summary..e2e.ti.com/.../Altium_5F00_to_5F00_Orcad_5F00_Migration_5F00_Err.docx、请参阅随附的

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢大家的观看。  这是从二进制格式转换为 ASCII 格式后的完整目录。

    请告诉我 OrCAD 转换是如何实现的!

    此致、

    Bryan Kahler

    e2e.ti.com/.../tidre95_5F00_ascii.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    做得不错!!
    我们现在已经很好了…

    原理图和布局文件均已转换、现在我们将对它们进行完整性检查。


    谢谢、
    Tom