This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:BQ76940EVM

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ78350, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630445/bq76940evm-bq76940evm

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76940

我正在使用 BQ76940EVM。

我不使用 bq78350、电量监测计正在被其他 uC 进行测量。

一切都很好、但 I2C 通信突然停止工作、但 REGOUT 仍然有2.5V……

然后、我断开了 EVM 与电池和负载(电机)的连接。

我进行了一些测量、以确保没有短路。

我重新连接了电池、但我想知道为什么 REGOUT 上不再有电压。

我意识到、当连接所有电池时、第三个连接断开... 然后我又连接了它...

因此、我进行了以下测量:

REGSCR - 15.1V

BAT - 41.63V

REGOUT - 0V  

VC5X - 16.44V

VC10X - 29.02V

CAP1 - 0V

CAP2 - 16.43V

CAP3 - 29.01V

什么可能会损坏 I2C 通信和 REGOUT?

谢谢

此致。

João

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的保罗:
    在其当前状态下、它看起来需要引导。 CAP1、2和3相对于其基准电压均为0V、REGOUT 也为0。

    我不知道 I2C 为什么会停止。 如果发送的时钟数不正确、包括类似时钟上的噪声、则从器件('940)可能会将总线保持在低电平、等待时钟完成其字节的发送。 清除总线的标准 I2C 方法是在从器件释放总线之前再发送多达8个时钟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    如何启动它?
    我已经按下了 EVM 上的按钮、但没有任何变化、REGOUT 和所有其他测量值保持不变。

    谢谢、

    此致、

    João
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的保罗:

    BOOT 通常来自按钮(当然、请务必使用 BOOT 按钮而不是显示屏)、最好确认 TS1测试点获得的 BOOT 信号为从< 300mV 到> 1V 的上升沿 (数据表中的 VBOOT)。  如果该信号以电压到达器件、则表示该器件应启动(启动)。  您可能希望在启动期间使用示波器查看 CAP1和 REGOUT、如果监测计在启动后发现缺少电池电压、它将再次关闭部件、有时在我拿起并定位仪表探针之前。  

    如果监测计关断器件、仿真充电电流将阻止关断、直到您确定原因。

    如果部件无法启动、则必须已损坏。  某些引脚上的过压、器件中的过电或某些短路可能是损坏的原因。  根据您的描述、我不知道会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    当我按下引导按钮时、TS1测试点的信号仅为240mV、我使用示波器观察 CAP1和 REGOUT、但即使我直接向 TS1施加3V 电压、这些引脚上也没有信号。

    事实的顺序是:
    第一步-主机和 EVM 运行良好;
    第二步-电机(负载)突然停止、I2C 停止(主机控制电机和 BQ76940);
    第三步-我测量了 REGOUT、结果为2.5V;
    第4步-我从 EVM 上断开了电池;

    注意:当 I2C 停止时、我意识到主机通信不起作用。 可能是主机的 SCL 和 SDA 由于 UC 变得很热而短路接地。 然后、我更改了主机。

    第5步-我测量了 SCL 和 SDA 的引脚、以发现任何短路、但没有短路;
    第6次-我已重新连接所有电池;
    第7次-按下引导按钮、但 EVM 未引导;
    第8步-我在第3个电池单元发现了一根断线;
    第9位-我连接了第3个电池单元并尝试启动、但没有发生任何事情。

    如果我更改 EVM 上的 BQ76940、它会起作用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的保罗:

    如果 TS1不超过240mV、则电池1和 TS1网络之间可能存在高电阻(电池1连接、R43、开关或损坏的走线)、或者 TS1接地的电阻较低(电路板、热敏电阻、短路热敏电阻、 或在 bq76940内部短接 TS1)。  如果 TS1引脚对 VSS 的电阻较低且损坏仅为电阻、则如果您使用一个小型电阻器连接外部电源以进行引导、器件仍可能引导、或者可能是严重内部损坏的迹象。

    如果第3个电池上的断线连接到电路板、这应该不是问题。  如果断线连接到下一个电芯、则电压可能已反向到某些电芯输入、并且器件可能会损坏。  如果在电机运行时电池之间的连接断开、则反向电压可能非常高且损坏。

    从您的描述中可以看到、电机停止必须已经在低电压电路中引入了一些瞬态。  请确保您的 MCU 以 VSS 或电池为基准、而不是以电池组为基准。  此外、如果您与 MCU 进行通信、请确保其以 VSS 为基准或使用隔离。

    更换 bq76940可能会使 EVM 再次工作。  虽然我不知道您是如何配置电路板的、但电压似乎是合理的。 与半导体器件相比、无源器件对瞬变的敏感度通常较低。  在安装新 IC 之前、请务必检查 TS1网络上是否存在其他问题。  寻找瞬态的原因可能是一项挑战。  通常、bq76940电路和 EVM 耐用、CHG 引脚是 PACK-的基准电压、并且具有高电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的保罗:
    重新读取我看到您已经尝试了3V 至 TS1。 似乎部件损坏了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    我将按照 SLUSBK2G 文档中的说明使用10秒的配置。

    我是否可以为 EVM 上的 bq7694002DBT 更改 BQ7694000DBT?

    谢谢、

    此致、

    João
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的保罗:
    bq7694002将安装在 EVM 上、如果没有监测计、则工作正常。 如果您将监测计连接到监测计、则可能会损坏、因为监测计是2.5V 电源部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、

    还可以!

    非常感谢!

    此致、

    João