This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:移动电源电池管理、电量监测计、充电器简单解决方案

Guru**** 2556880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27532-G1, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639656/bq24250-powerbank-battery-management-fuel-gauge-charger-simple-solution

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件:BQ27532-G1BQ25895

大家好、我希望大家能帮我选择合适的 IC 来进行电路规划。

应用程序(移动电源)需要以下特性:


-为1节锂电池(3、7V/4、2V)充电、最大 2A (不可拆卸/可更换)(至少1A 的充电电流)
电源路径管理(支持系统(负载) 5V 电源、同时电池充电电流小于2A ->可能来自2A 充电电流的剩余电流)
-以至少10%的精度测量充电状态,不确定是否需要阻抗跟踪,4-6个 LED 显示充电状态
-仅在加载时运行
仅限 QFP、QFN、DFN、SOP、SOIC 或 PLCC 封装

-可选集成升压 DC-DC 转换器,用于将电池电压转换为 USB 电压5V (移动电源输出),最小值为1 -最大值 2A 充电电流

我已经为该应用找到了具有 BQ2425x 的 BQ27532-G1、但 BQ27532仅在德国的 DSBGA 封装中提供、不提供此选项。
也许您可以为该应用推荐一个甚至多个 IC。
是否有解决方案不需要额外的微控制器来驱动 LED?

非常感谢您的帮助
来自德国的亲切问候

Simon

-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、

    您是否考虑过 QFN 中的 bq25895? 它专为移动电源而设计。 它集成了7位 ADC、可用于读取电池电压。 当 VBUS 被移除时(在一个短暂的延迟之后)、它将自动切换至从电池升压至 PMID 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    这个看起来非常合适。
    我不确定的是电流输出、它稍后会为插入移动电源的器件充电。 如果我错了、请更正我:
    -->对于由电池充电的5V 设备,我需要另一个 DC-DC 转换器升压芯片,将 SYS 电压转换为5V,并确定负载和负载消耗的电流。
    -->当我使用升压充电模式的电压为5V 时,PMID 引脚用作输出(OTG 引脚高电平)
    -->禁用 Boostmode (主机的 OTG 引脚控制)时,不能将 PMID 引脚用作输出,也不能使用 SYS 引脚来降低充电电流

    我能否确定 BQ25895出于安全原因切断输出的 SYS 引脚的最大电流?

    感谢您的帮助!
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    请记住、VBUS 和 PMID 之间只有一个 FET。  因此、当 VBUS 施加输入电源时、PMID 上的电压大致相同。  

    如果在向 VBUS 施加输入电源时需要5V 稳压电源轨、那么是的、您需要添加一个由 SYS 供电的外部升压转换器。

    如果未向 VBUS 施加输入电源、则 PMID 输出可提供5V 至3A 的电流。

    如果升压模式被禁用并且 VBUS 未加电、V (SYS)= V (BAT)。  

    如果通过"切断"、您意味着 bq25895关闭了内部 BATFET、将电池与 SYS 引脚隔离、那么 您可以使用数据表效率曲线从  输入功率预测降压转换器的最大输出功率。  例如、当 VBUS=5V 且最大输入电流为3.25A 时、输入功率= 16.25W、您可以得到输出功率= 16.25W *~92 = 14.95W。  将其除以4.2V 输出电压可得到大约3.6A 的输出电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、

    抱歉、如果这是一个愚蠢的问题、
    如何确定手机的充电电流? 我假设示例电路中的 USB 连接(D+和 D-)仅用于确定电池(连接到 BAT)的充电电流、而不用于电话(因此、此总线仅与插入的适配器通信、以便为电池充电并为 SYS 供电)。
    因此是一个额外的 IC 或需要/负责的、与电话通信的 IC
    设置手机将消耗的正确充电电流?

    感谢你的帮助
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    D+/D-仅在主机启动并运行之前设置充电器的输入电流限制、以防止输入电源崩溃。  使用效率功率平衡、eff=Po/引脚= 4.2V*(ISYS+IBAT)/(VBUS*IBUS)、其中 ISYS 是预期的最大系统电流、IBAT 是所需的充电电流、IBUS 是受 D+/D-限制的输入电流。  例如,如果 D+/D-检测到未知的5V 适配器,并将输入电流限制设置为500mA, 我建议 您的系统的电流不超过92%=4.2V*ISYS/(5*500mA),以防止在主机启动之前从电池获得补充电流, 可以枚举 USB 线路并获得实际 USB 电源、然后 有望提高 充电器的输入电流限制和/或充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实理解了这一点。
    仍然不确定如何使用 PMID 为手机充电。

    我的电路用于移动电源... 计划是连接 SYS 电源为微控制器(主机)供电、目前、它应该是 ATtiny2313、用于驱动某些 LED 并通过 μ I²C 与 BQ25895进行通信。

    因此、我假设我可以通过 USB VCC 将智能手机连接到 PMID 引脚(使用5V 至3.1A 的电压为手机或更好的手机电池充电)和 SYS 的接地端。 D+和 D-引脚(不是 BQ25895、而是智能手机/电缆)确定手机通过 PMID 引脚从 BQ25895汲取的充电电流。
    那么、我如何确定手机中电池的充电电流(我读出这是由手机 D+和 D-连接的电阻器控制的、甚至是短接手机的两个触点!)。 当然、我不是指连接到 BQ25895 BAT 引脚的电池的电流。


    或者、我是否应该使用连接到 SYS 引脚的附加升压模块为手机充电?
    只能应用移动电源为一部电话充电。

    如果这有助于理解我的问题、我还设置了第一个电路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电器可在充电模式下为连接在 BAT 上的移动电源电池充电、也可在 OTG 模式下为连接在 PMID 上的手机等供电、但不能同时为二者供电。 在 PMID 上连接的电话将具有预设的中低默认充电电流。 您可以编写主机软件、在 PMID 下使用 D+/D-线路与电话的充电器 IC 进行通信、前提是电话的充电器 IC 符合 BC1.2标准。 这将告诉手机充电器它可以预期的来自移动电源输出(895 PMID 引脚)的最大输入电流。 移动电源充电器 IC 在 OTG 模式下不使用 D+/D-。

    或者、如果您不想使用充电器的 OTG 模式、您可以添加一个连接在 SYS 上的外部升压转换器。 www.ti.com/tidesign 上提供了一些这样的移动电源设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我真的只需要这些示例来确定我在那里所做的工作。
    这对我们帮助很大!