This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:BQ27742-G1和 Battery Studio 为 GPCCHEM 生成文件的过程

Guru**** 2600835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631135/gpcchem-procedure-for-bq27742-g1-and-battery-studio-to-generate-file-for-gpcchem

器件型号:GPCCHEM
主题中讨论的其他器件:BQ27742-G1EV2400BQSTUDIO

我找到了有关您没有 Battery Studio 和 EV2400的过程、但您在执行该过程时、该过程在哪里?  我想使用我的设置来生成 GPCCEM 所需的数据文件。  我有一 个定制的 BQ27742-G1板、EV2400和 Battery Studio 1.3.5.4

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    您只需按照 gpc chem 中的说明进行操作。 在使用 bqStudio 和 ev2400进行记录时、您可以使用电源为电池充电、并使用电子负载进行放电。 如果您不清楚如何执行此操作、请告诉我
    谢谢
    Onyx