This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:安全和初始监测计的设置检查

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631121/bq27742-g1-settings-check-for-safety-and-initial-gauge

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400GPCCHEM

我正在为 BQ27742制定正确的安全和初始监测计参数。
到目前为止、我已经阅读了数据表、用户指南的大部分内容以及 SLUA544 (似乎已经过时)。

我有一个 EV2400和一个上面有 BQ27742的定制板(原理图由 TI 审查)。 BM studio 可以说得不错。

我使用 TI BQ25890HR USB 充电器为电池组充电。 当 TI 充电器打开满充电电流时、它将对电池进行涓流充电、直至达到2.8V (我将不得不根据我的电池限制该电流)。 当它达到4.208V - 100mV 时、它将开始逐渐减小充电电流、直到流速小于256mA。 然后它将关闭。

我将使用两个并联的 Grepow LiPo 电池、600mAh x 2 = 1200mAh。 放电电流至少为4A、充电电压为0.5C。

根据我的读数、我认为我必须在数据闪存中设置以下值。

过压保护- 4390mV。 充电器将在4208mV 时关闭、作为主要保护。
欠压保护- 2800mV。
温度范围内充电- 65°C。 充电器将在60°C 时停止。
充电电压- 4208mV。 请注意、充电器同样以4208mV - 100mV 的电压关闭
锥形电流- 256mA。 匹配充电器关闭电流
压带电压- 100mV。 匹配充电器-100mV 设置
设计电压- 3800mV。
周期计数阈值- 1080mAh (容量的90%)
设计容量- 1200mAh
设计能量- 4560mWh

我还认为我必须设置以下"保护器设置"
OC 放电-34mV 或6.8A
OC 充电- 6mV 或1.2A (必须将充电器中的充电器电流限制为0.5C 或600mA)

我是否错过了任何重要的安全配置?
这是否足以让我的电量监测计正常工作? 我的电池供应商不在化学成分列表中、因此我不知道在其中选择什么。 也许我必须按照更新的程序来确定它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    将量规上的锥度设置为高于充电器的锥度。 因此、像286这样的值将会很好、只是为了确保监测计在充电器切断充电之前看到锥形情况、否则 FC 标志将不会被设置。

    此外、确保锥形电流大于充电和插入电流阈值、这两个阈值都应大于退出电流。 退出电流应小于或等于 c/20。

    此外,要标识 chem ID,请按照我们在线工具 gpcchem 中列出的说明进行操作。 按照 随附文档中的说明、在识别和编程您的化学 ID 后、您需要执行学习周期

    e2e.ti.com/.../2870.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    谢谢

    Onyx