This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62366B:TPS62366B#39效率和负载瞬态响应

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251, TPS62366B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642456/tps62366b-tps62366b-s-efficiency-and-load-transient-response

器件型号:TPS62366B
主题中讨论的其他器件:TPS65251

您好!

我的客户询问了有关 TPS65251的问题。

请帮帮我们。

请告诉我 以下情况下的效率和负载瞬态响应。

1.效率

 VIN=3.3

 Vout=0.92V

 Iout=500mA

 FSW=2.5MHz

2.负载瞬态响应(过冲和下冲)

VIN=3.3

Vout=0.92V

Iout=200mA ~ 3A

FSW=2.5MHz

客户 希望获取 效率和负载瞬态的波形数据。

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    与您再次确认:
    哪一部分? TPS62366B 或 TPS65251?

    BTW、TPS65251仅支持最大 FSW=2.2MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我真的很抱歉。

    我错误地输入了错误的数字。

    即`s TPS62366B。

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    D/S 中的图5显示、在这种情况下、您将获得大约85%的效率。 您客户对电感器的选择也会影响结果。

    您需要 I2C 总线还是仅需要固定的0.92V 输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对200mA 至3A 瞬态的负载阶跃响应、EVM 中添加了额外的22uF 输出电容器。  如果需要、您可以使用更好的输出滤波器来改善这一点。