This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:最大峰值电流

Guru**** 2556140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646149/tps22810-maximum-peak-current

器件型号:TPS22810

大家好、团队、

我在    数据表上查看 TPS22810的绝对最大额定值 、搜索 最大峰值电流、但我只能找到最大持续开关电流、 在 DBV / WSON-6封装上、该电流 为3.0A (假设满足热条件)、我想知道:

问:在给定时间段内、是否有方法确定最大峰值电流? 我特别关注6.0 ~ 7.0A 的峰值、时间周期≤ 50ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我们通常将最大脉冲电流规格在300us 范围内、以限制器件的自发热。 从散热角度来看、50ms 的时间很长、6A-7A 远高于 器件的最大额定值。 针对您的应用有几个问题:

    应用的温度范围是多少?

    2.这些电流峰值的发生频率如何?

    3. 器件的预期寿命是多少?

    4.这些电流峰值是否是器件导通时的标称电流负载? 如果不是、典型的电流负载是多少?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    答案如下:

    1) 1) 最高环境温度为40°C。  但是、内部温度可能会高达60C。

    2) 2)峰值将大约每800ms 发生一次

    3) 3) 我估计在几年的时间内可运行500小时。  器件并非始终开启。

    4) 4) 这些峰值在器件运行时发生、而不是在待机模式下。  待机电流要小得多(200mA)。  器件在运行时的 RMS 电流约为900mA

    Daniel