This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:使用不带面板模式的 IC

Guru**** 2433520 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72441, SM72442, SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646059/sm72442-using-the-ic-without-panel-mode

器件型号:SM72442
主题中讨论的其它部件:SM72441SM72295

大家好、我正在设计 MPPT 电路、想用它为锂离子电池充电。 充电控制器需要比电池板提供的电压高得多的电压。 因此、IC 应始终处于升压模式、考虑到应用手册:  

现在我的问题是:如果我没有连接面板模式部件、我是否需要记住引脚 A2和 A6上的电压?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您不使用面板模式、因此应考虑 SM72441。 它几乎是不带面板模式的相同器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这实际上是一个更好的 IC、适合我们的应用。 现在唯一的问题是可用性。 由于我想先构建一个原型、我想知道是否可以使用 SM72442来构建一个快速且脏污的原型、该原型使用大多数功能、SM72441也会提供、然后再切换到 SM72441? 当然、这不会100%兼容、但由于这是一个大学项目、我不能等10周才能有一个芯片到达、TI 和经销商都没有这一个芯片库存。

    有什么建议吗? 也许您知道经销商列表中的其他来源?

    感谢您的回答,我没想到会有这么快的回复,非常有帮助:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我无法告诉经销商。 我想您可以使用 SM72442进行原型设计、稍后更改为 SM72441。

    请注意、后者的 PM_OUT 引脚是前者的 LED。 如果您将此引脚保持开路或以10k 接地、则只需更换 IC 即可、而无需更换 PCB。

    后者的 PM 引脚是前者的 OVP。 您应该为后一引脚保留一个上拉电阻器、该电阻器将被+5VDC 上拉。您还应保留一个跳线、以便能够连接匹配驱动器 SM72295的 SM72441 OVP 引脚和 OVP 引脚。

    祝你好运