This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3923:如何关闭充电功能?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, LP3923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641991/lp3923-how-to-close-the-charge-function

器件型号:LP3923
主题中讨论的其他器件:BQ25892

你(们)好,先生

 我设计了基于 LP3923和 BQ25892的电源系统。 因此、集成在 LP3923上的充电功能有问题。 我不知道如何在 LP3923上使用"BAT"引脚。 目前、我将该引脚连接到 Vsystem、后者连接到 BQ25892的 SW 引脚。  

 如何关闭 LP3923的充电功能? "BAT"与"Vsystem"之间的连接是否存在任何错误?

 期待   您  的答复。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我假设您只能通过 I2C 命令退出充电以注册8h'10 (FORCE_EOC)、但这只会停止充电、而不会首先阻止充电。 我正在邀请专家参加此器件的活动、但由于美国的感恩节、请期待一些延迟。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Frank
    感谢您的回复,以及 PMU 和充电 IC 的设计如何? 目前、我将 PMU 的'VBAT'引脚连接到充电 IC 的'Vsystem'引脚。
    有什么问题吗?

    BR
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BR、

    我希望这是正常的、如果 CHG_IN 不存在、器件将无法充电。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Power-system.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我没有完全描述这个问题。 我附上了文件以进行详细解释。 请为该设计提供更多建议。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常不建议让两个稳压器并联运行。 由于启用 PMIC 不需要 CHG_IN、因此在将 HF_PWR 连接到 VSYS 时、您应该能够悬空 CHG_IN。 这应实现类似的结果、而不会有并联稳压器的风险。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

     我认为 HP_PWR 到 VSYS 解决我的问题是不合适的。 当电池打开或 USB 充电时、VSYS 将设置为高电平。 它将提供上电信号。 电话将自动开机。

     您能给我更多建议吗?

    BR

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我需要使用 LP3923上的 GHG_IN 引脚来检测充电器是否已插入或已拔出、并且我希望通过此引脚触发手机电源开启。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP3923可使用三个不同的输入来启动一个加电序列:PWR_ON、CHG_IN 或 HF_PWR。 之后、只需存在 PS_HOLD 即可保持激活状态。 将 HF_PWR 连接到 USB_VBUS 将具有与将 CHG_IN 连接到 USB_VBUS 相同的效果。

    将 CHG_IN 保持断开、这样就不会出现这种冗余充电器干扰正常运行的情况。

    此致、

    Rick S.