This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:电流共享

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631278/tps7a85a-current-sharing

器件型号:TPS7A85A

您好!

我的客户使用其他公司的 LDO (3A)、并采用4个并行器件。

请告诉我们 TPS7A85A 的电流共享情况。
它可以在这种情况下运行吗?

输入电压   :+1.8V
输出电压  :+1.2V
输出电流  : 9.5 A

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以使用以下 TI 参考设计中所示的相同概念来并联 TPS7A85A。 由于输入电压较低、我们建议您使用偏置轨来提高直流和交流性能。

    www.ti.com/.../TIDA-01232

    非常尊重、
    Ryan