This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:具有更高开关电流的替代产品?

Guru**** 2627175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630515/lm3410-alternative-with-higher-switch-current

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS61500

您好!

我需要一个与 LM3410类似的驱动器、但具有更高的开关电流。

我希望使用单个18650电池驱动10W LED (测量值:9、8V/1A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    我不知道 LM3410等具有更高电流限制的器件。 但是、TI 内部还有另一个组负责提供更多低输入电压 LED 驱动器。 我会将此事转交给该组中的某个人、以防他们有适合的事情。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    我收到了其他人的回复、他们推荐了 TPS61500。 它具有较低的最小输入电压和较高的开关电流限制。 如果您有兴趣并需要任何支持、可以在 LED 论坛中发布该器件型号、正确的人员可以为您提供帮助。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    我会订购这款!