This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:Excel 计算工具中的 ILED 值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630860/tps92692-q1-iled-value-in-the-excel-calculation-tool

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

在 TPS92692-Q1的计算工具中、ILED 根据 Vout (min)和 Po (max)进行计算。
请告诉我这一原因吗?
我们的客户希望将 ILED 调节为1A。
在本例中、我们能否直接输入"ILED"?

此致、
Ryuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    该工具的设置与许多其他工具略有不同。 我认为它不会设置为直接输入 LED 电流。 但是当我使用它时,我只需将 VLED 的最小值/nom/max 设置为相同的值,然后输入最大功率为1A*VLED,这样它就会将电流设置为1A。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clint San、您好!

    感谢您的支持。

    如果您知道,您能否告诉我该设计不能通过输出功率计算 LED 电流的原因?
    通常情况下、根据实现必要流明的功率来计算、而不是保持 LED 电流恒定?
    在这种情况下、如果 VF、LED 为最大值、则最大功率将大于 Po (最大值)。 这不是问题吗?

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    正如我提到过的、开发计算器的系统工程师喜欢这样做。 它的工作方式相同、您只是以不同的方式对数字进行操作。 但到目前为止、对于您输入的 Po (max)值、您需要考虑 LED 灯串在最大调节电流下的预期最大 Vf。 因此、如果最大 VF 为16.5V、并且您需要1A 的串式电流、则将 Po (max)设置为16.5W。

    692是电流调节器、因此、如果您需要调节精确的输出功率、则需要监控 VF 并使用 IADJ 相应地调节电流。 否则、大多数 LED 驱动器只需设置为恒定电流。 如果需要、应根据 LED 处于热态时的稳态 VF 计算流明输出。

    此致、

    克林特