This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:是否可以为四节18650电池充电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24123, BQ24610, BQ24133, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642685/bq24123-is-it-possible-to-charge-four-18650-batteries

器件型号:BQ24123
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ24133BQ24172

您好、先生、

我正在尝试在 我们的新项目中使用充电器 IC BQ24123、它的电池算法为2P2S:四节18650电池(8.4V、10000mAH)

充电电流为2A。 是否可以为四节电池充电?

此致  

Jom sabu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom、您好!

    是的、您应该能够使用 bq24123为2S2P 应用充电。 确保使用电阻器将电池上拉至 VIN。 应相应地设置 ISET1 (2A 充电电流)和 ISET2 (预充电和终止)。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    感谢您的回答!

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
    如果充电器 IC 仅选择为单节电池充电、但它具有足够的电流用于多节电池。 是否可以为并联电池组合充电?


    此致

    Jom sabu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jom、

    如果并联所有四节电池、则应能够使用1节电池设置进行充电。 由于所有电池都是并联的、因此所有电池都将共享相同的电压、电流将在其中的四个电池之间进行分压。 bq24123的最大充电电流为2A、每节电池的充电电流约为500mA。 如果您需要更大的充电电流、则需要另一个设计用于更高电流的器件、如 bq24133、bq24172或 bq24610。

    此致、
    Steven