This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:LMZ35003并行连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631245/lmz35003-lmz35003-parallel-connection

器件型号:LMZ35003

您好、支持团队、

 

我的客户正在考虑使用 LMZ35003、但最大2.5A 的电流能力不足以满足目标系统的需求。 以便客户考虑建立两个并行连接以获得更多功能。 LMZ35003是否可以使用两个并行连接? 如果是、我想知道如何处理外部组件和电路。 请告诉我。

 

此致、

丸山市

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LMZ35003可以并联运行以增加电流、如下面的应用手册中所述。

    请告诉我您的工作条件(输入电压、输出电压、输出电流、其他要求)、因为我们可能会提供其他解决方案。 您可以直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系 以进行讨论。