This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于锂聚合物备用电池的电源管理解决方案

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630989/power-management-solution-for-li-pol-battery-backup

主题中讨论的其他器件:BQ24075BQ24073

我设计了一个通过直流适配器供电的安防摄像头系统、我需要添加备用电池。 遗憾的是、产品数量庞大、我很难找到适合此应用的产品。

系统规格:

  • 5V SYS 输入电压
  • 3-4W 平均功耗、6W 峰值(最大3s)
  • 1s 锂聚合物电池1500 - 2000mAh
  • 它不是空间受限的器件-解决方案不必太小

电源管理要求:

  • 电池充电+系统电源
  • 连接/断开直流输入信号(电池备用信号)
  • 电池欠压和短路保护
  • 电池电量不足指示灯

电池不会定期使用、因此电路不必非常先进。 电池的存在只是为了使系统在断电事件期间正常工作。 (每年最多4倍)解决方案总成本比长电池寿命和小尺寸更重要。

您能否推荐满足要求的产品?

谢谢你。

S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我建议查看 BQ24075。 它可以使用高达1.6A 的输入电流为电池充电至4.2V。 它是一款电源路径器件、这意味着如果输入电流不能满足负载和电池充电要求、它会优先处理负载。 由于输出电压为5.5V、因此您需要使用降压转换器为系统获取5V 输出。 但是、输入必须高于5.5V。 如果您的输入不高于5.5V、则可以使用输出电压为4.4V 的 BQ24073/4以及升压转换器。
    此致、
    Raheem