This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331-Q1, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640445/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:TL331-Q1

你好

请帮我解答我的问题!

我使用 TL331-Q1比较器在具有 BQ24650的 MPPT 充电器中实现低电池电量保护。

问题1. :我可以将引脚6 (3.3V 基准电压输出)用于 TL331-Q1中的基准电压输入吗?

问题2. :TL331-Q1是否具有反极性保护?

我要感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在相应的论坛中发布有关 TL331-Q1的问题。
    关于基准电压、是的、它应该能够支持这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的快速回复。
    这与输入电容器(BQ24650)的 PCB 布局有关。
    它是否适合 BQ24650布局、将 CBYPASS 电容器放置在靠近顶层高侧 MOSFET 端子的漏极和低侧 MOSFET 端子的源极的位置、并将大电容电容器隔开约1.8cm
    来自同一侧的 CBYPASS (顶层)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PCB 布局、我们建议将所有电源组件放置在电路板的同一侧、并使用接地层作为屏蔽层。  

    必须将旁路电容器放置在靠近高侧 MOSFET 漏极和低侧苔藓源极的位置、以最大限度地减小高频开关环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    很抱歉再次打扰你。
    我将会按照您所描述的那样做,但我的实际问题是,“是否需要将大电容电容器(10uF x 3)与旁路电容器(1uF)分开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是没有必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。