This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:UC2825的启动

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629894/uc2825-start-up-of-uc2825

器件型号:UC2825

2你好

 请让我向您提出有关 UC2895的三个问题。
 开关开始时软启动端子的电压是多少?
当 Vout 设置电压时、软启动端子的电压是多少?
3、恒定电流在施加到 Vcc 电压后开始流动多长时间?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    请澄清器件型号、是 UC2895还是 UC2825?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San

    我很抱歉。

    器件型号为 UC2825。

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter-San

    很抱歉、请让我再问几个问题。
    ~220Ω 使用使能电路、我是否应该在软启动端子和 GND 之间添加数十 μ F 的 FET 和电阻器?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    有一个由 ILIM/关断引脚控制的内部晶体管连接到软启动。 向 ILIM/SD 引脚施加大于1.4V 的电压将关断器件并可用作启用/禁用。

    此致、
    本·洛夫