This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18537NQ5A:三种类型的差异`s 连续漏极电流(ID)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18537NQ5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631215/csd18537nq5a-the-difference-of-three-type-s-continuous-drain-current-id

器件型号:CSD18537NQ5A

你好

这是一个有关功率 MOSFET 规格的问题。

例如、CSD18537NQ5A

请参阅 数据表第1页的"绝对最大额定值"。

我想知道 以下3种类型 ID 的区别。

我假设热阻会重新添加到以下项目中。

请告知我们如何处理以下额定值的热二分钙化。

1)持续漏极电流(受封装限制) :50A

2)持续漏极电流(受芯片限制)、Tc=25C:55A

3) 3)持续漏极电流:11A

谢谢你。