This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 使用 GPC 进行 ChemID 选择

Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630624/bq34z100-g1-bq34z100-g1-chemid-selection-with-gpc

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!  

我使用 BQ34z100-G1 来估算8s LiFePO4的 SoC。 我没有使用 TI 数据库中的电池、因此我需要知道其中哪一个电池是电池的最佳化学 ID。 我想使用 GPC、但我对此有一些疑问

我已经阅读了 SLVA725文档、但查看了它似乎是为锂离子电池制作的示例。

1.当我使用 LiFePO4时(休息时间比锂离子更长)、我是否应该使用文档中指示的放松时间(充电后2小时、放电后5小时)? 或者、我应该让它们更长的时间?

2.有时我在 BQ Studio 日志记录数据方面遇到问题很长时间。 在我尝试保存文件时完成日志后、这是不可能的。 您是否听说过其他有相同问题的人? 此问题是否已修复?

非常感谢您的参与、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、
    1.我相信2小时的识别过程应该还可以、但是充电后的更长的休息时间不会妨碍工具的工作。
    3.您使用的是 EV2300还是 ev2400。 您使用的适配器上有哪种固件版本? 此外、您使用的是 bqStudio 的哪个版本? v1.3.54.1?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我使用的是 EV2400和 bqStudio 1.3.54.1

    2.今天我做的是测试的第一部分(为电池充电)、再次给了我同样的问题。 记录3小时后、我想保存文件、但无法保存。 这是非常令人沮丧的。

    3.您是否有其他应用程序记录此测试?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、
    我理解您对该工具的失望。 是否可以确认 ev2400上有0.18版固件? 如果没有、您能否使用以下链接更新固件版本

    www.ti.com/.../sluc578

    如果问题仍然存在,您是否可以尝试其它计算机。 您使用的是哪个版本的窗口?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我有 v0.05版本的 EV2400。 我已经更新到版本0.18 nad、我将尝试进行测试。  

    我将通知你。

    谢谢、