This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps65185:tps65185故障排除

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641371/tps65185-tps65185-troubleshooting

器件型号:TPS65185

您好!

我们正在进行 Eink 显示、我们使用了 PMIC TPS65185、请参阅下面的原理图。

我们使用 imx7处理器与 eink 进行通信。

我们在该 PMIC 上遇到了一些问题、下面是我们在 TPS65185上的问题。

-对于所有电源轨和 IIC 通信,我们有高唤醒引脚和低加电引脚。 然后、我们配置所有寄存器加电、VNEG、VEE、VPOS、VDDH、 可通过电阻器启用。 然后、我们将 PMIC 置于工作模式。

但内部升压器 DCDC1和 DCDC2处于稳压状态。 VNEG 和 VEE 也处于稳压状态、但 VPOS 和 VDDH 处于稳压状态。

-我们检查 INT2寄存器及其获取错误10h,因此 VPOS_UV 接口来自 IC,因为 VPOS 仅生成2.5V。

为此,我们检查内部寄存器 VCOM_EN 是否为高电平。

请参阅下面的原理图。

请解释为什么 VPOS 和 VDDH 不处于稳压状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VPOS 具有~50mA 的软启动电流限制、在达到调节电压之前、它似乎保持在恒定电流模式。 输出是保持在2.5V 还是缓慢上升?

    保持2.5V 可能表示该电源轨上的~50 Ω 负载接地。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    输出尖峰达到3.7V 并保持下降。 我们没有在任何电源轨上连接任何负载。

    该电压不会产生 sting。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否测量该电源轨上的阻抗? 它看起来仍然是 LDO 过载。 卸下该导轨上的任何其他组件可能会有所帮助。

    TPS651851与 TPS65185引脚对引脚兼容、具有稍高的电流能力、但由于这种情况发生在软启动/启动期间、因此其行为可能仍然类似。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我的原理图、我没有在 VPOS 轨上连接任何其他组件。

    由于 VPOS 只有两个电源轨、因此一个是输入、我检查 DCDC1的电压是否为+16V、并且从输出侧、我建议仅连接4.7uf 电容器

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在出现布局/制造问题时、您是否能够确认 VPOS 的阻抗?

    您能否确认有多少 TPS65185s/电路板已使用此布局布线并遇到了相同的问题?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将使用跳线连接所有电源轨、我还将检查连接器侧的所有引脚到引脚的连接、以便它不会在任何引脚上短路。

    将所有引脚与 GPIO 相连后、将产生所有电压。

    请参阅我们的连接器原理图。 如果我们需要改变任何东西然后工作的话…

    您可以将其与我们的原理图进行比较

    我们还检查了所有需要使用 高电平功能的 GPIO、它工作正常、因此它不存在 GPIO 问题。

    因此、在连接器上连接 PMIC 后、为什么不生成 VPOS、因此如果此处存在阻抗跟踪问题、它也不能与跳线一起工作。

    我不知道为什么不生成此 VPOS。

    请尽快帮助、

    谢谢、

    arsadhusain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arsadhusain、

    如果我理解正确、该连接器为 PMIC 供电、并且 VPOS 在替换为跳线时正常工作、这是正确的吗?

    在 GPIO 测试期间如何将5V0应用于 PMIC? 通过连接器供电时、它的行为是否不同?

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricks、

    感谢您的理解、

    是的、正确。

    5V0我们使用跳线从 imx7 saber 板进行连接。

    此致、

    阿尔萨杜沙因·莫明