This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从~600V 系统为 PCB 供电

Guru**** 2611205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630541/power-supply-to-pcb-from-600v-system

您好!

作为我们的 Formula Student 项目(小)的一部分、我和我的团队需要从汽车中的 HV 系统(额定电压为588V)提供1个 PCB。 PCB 的输入为24V @150mA。 是否有任何关于如何解决此问题的想法?

此致、

Ole Marius Forbord

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ole、
    在网络上的 TI Designs 区域中、您可以搜索电源设计并按 VINmax 进行筛选。
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    按参数搜索电源设计

    输入电压(V)(最大值)的自上而下滤波器可产生多种方法。
    第一个看起来不错。
    700V-860V 输入转16.5V@0.5A 输出
    http://www.ti.com/tool/PMP7769

    这里是另一个隔离式器件;
    适用于电机驱动器的400V 至690V 交流输入、50W 反激式隔离式电源参考设计
    www.ti.com/.../TIDA-00173

    这些是设计示例、不可购买硬件。
    它们看起来是怎样的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我现在将关闭此主题。

    如果 您对回复满意、请单击绿色按钮"这已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你在那里有两个相当有趣的纪念品! 我的团队和我将查看他们。

    此致

    奥尔马里乌斯