This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TPS61291:TPS61291输入电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631226/rtos-tps61291-tps61291-input-voltage

器件型号:TPS61291

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我们使用 TPS61291、在 AA 电池输入的升压模式中、其输出设置为3.3V。 AA 电池具有 Zn-Mn (碱性)电池和锂离子电池。 我们发现 Zn-Mn (碱性) AA 电池电压最高可达3.3V、 而锂离子电池电压最高可达3.75V、最初采用两个串联电池。 在升压模式下、Vout (3.3V)应大于 Vin (电池输入)、因此   、对于初始连接 到 TPS61291输入的3.3V 或3.75V 输入、Vout (3.3V)在我们的系统中可以正常工作、在某个时间内电流可能高达300mA? 谢谢!

BR、

罗伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61291可以在您提到的条件下工作。 但是、VIN=3.75条件下的纹波可能不是很好、这实际上取决于您的要求。 我建议您应用 EVM 作为参考。