This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sn105125:总空载功耗是多少?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN105125, TLV741P, TLV733P, OPA349, LP5907, TPS709, TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646096/sn105125-what-is-the-total-unloaded-power-consumption

器件型号:SN105125
主题中讨论的其他器件: TLV741PTLV733POPA349LP5907TPS709TPS706

我需要一个良好的低功耗电压基准、用于应该安静但不必超精密的模拟电路。  SN105125似乎运行良好。  但是、这些规格并未明确说明最大空载功率是多少。  静态电流为1uA、接地端子电流为150uA。  如果稳压器的输出仅用作运算放大器电路的基准、我是否可以假设总功耗将为1uA 加上基准点消耗的任何电流(可能小于1uA)?

谢谢、

Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、

    禁用 SN105125时的静态电流为1uA。 启用后、典型接地电流为150uA。 SN150125的总输入电流将为150uA +负载电流。

    您可能需要查看以下替代产品以实现更低的功耗和更低的成本:
    TLV741P 接地电流典型值为50uA、最大值为75uA
    TLV733P 接地电流典型值为34uA、最大值为60uA

    您的输入电压要求是什么? 您是否需要电源正常(PG)/电源正常(POK)或启用(EN)?

    最棒的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您提供相关信息。 我希望电压基准消耗几 uA 的电流。 我可以使用单位增益的运算放大器、例如 OPA349、输入端有一个电阻分压器、但为了使分压器消耗的电流最小、电阻器需要较大、我开始担心电阻器上的泄漏会导致基准漂移。

    输入电压由电池生成、范围为3.6至2.0。 我不需要 PG、POK 或 EN。

    再次感谢、
    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、

    了解一下1.2V 固定版本中的 LP5907。 它将在低至2.2V 的输入电压下运行、静态电流典型值为12uA、最大值为25uA

    TPS706和 TPS709的静态/接地电流最大为2uA - 3uA、但最小输入电压= 2.7V

    最棒的