This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:变体数据

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM5069, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640360/lm5060-q1-the-variation-data

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5069LM5060

您好!

我们收到了客户关于 LM5060-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在工作温度范围内、以下特征的变化量是多少? 它们不需要保证。 他们会将其用作参考。

 1KOhm *请参见下图
 500欧姆*请参见下图
 Vtmrh
 Vtmrl
 tfault

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、

    这些不是特尔绝对值的特性。 关键是它们在比率和温度范围内都能相当好地匹配、这一点更重要。 请记住、电流源范围(OUT 上8uA、SENSE 上16uA)更为重要。 它们还将相互跟踪以保持 VDS 比较器输入一致。 在 SENSE 上16uA 会影响实际跳闸点、因此匹配与否、其差异是需要考虑的最重要因素。 EC 表中的温度范围为13.6uA 至18uA。

    我不知道为什么 DS 中没有显示计时器阈值范围。 如您所注意到的那样、有典型的上限和下限范围。 相似器件小于+/- 5%、在这里很可能相同。 对于总体容差、可以放心地说、建议使用+/-10%。

    t FAULT 时间通常为5us (请注意、无容性负载、因此这主要是为了防止干扰性跳闸而施加在该器件上的去毛刺脉冲延迟)。 未显示温度容差。 对于任何容差使用、我建议+/- 25%。

    请记住、LM5060是一款非常简单的器件、不适用于精密电流跳闸点。 它完全依赖系统 Z 来限制电流、因为它只是一个断路器超时、不会提供电流或 FET SOA 保护。 在许多情况下、输出短路会导致 FET 出现故障。 如果需要全面的故障保护、请考虑使用 LM5069。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、您的回复延迟。 感谢您的支持。 他们希望确保 Voffset。 他们认为内部电阻器1k 和500的变化会影响 Voffset。 所以他们想知道它的变化。 如果数据表中指定的 Voffset 包含内部电阻器的变化、则它们不需要该变化。 他们是否应该考虑内部电阻器的变化以考虑 Voffset?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有没有更新吗? 如果您给我们反馈、我将不胜感激。

    此致、
    tateo