This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:具有3.3V 电压的 BQ78350-R1?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQ78350-R1, BQ78350, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636775/bq78350-r1-bq78350-r1-with-3-3-v

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76920EVMBQ78350BQ76920

你(们)好

我们设计的 BMS 类似于 BQ76920EVM、在启动芯片后没有 REGOUT。 我刚刚注意到、我们使用了3.3V 版本(BQ7692006)为可承受最大电压的监测计 IC (BQ78350-R1)供电 2.5V。 由于关闭电源时无法测量快捷方式、因此 REGOUT 路径中必须存在另一个问题。

监测计控制器在过压时的行为如何? 这是否是在启动电量监测计后缩短 REGOUT 的原因?

感谢您的帮助和问候

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、
    如果您将 bq78350与3.3V 的 bq769xx 器件配合使用、则会损坏 bq78350

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    感谢您的快速响应。 如果没有 BQ78350、引导后、REGOUT 上的电压仍然为0V。 损坏 AFE (bq76920)的原因是否可能是 BQ78350损坏? 更改两个 IC 会得到相同的结果。

    谢谢 Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、
    自发布以来已经过几周、希望您已经解决了问题。
    通常、我不会期望短路会损坏 REGOUT 引脚、但过载时 IC 可能会以无法预测的方式发生故障。 如果没有监测计器件的 bq76920上缺少 REGOUT、请确保已连接 REGSRC。 还要检查电路板上或滤波电容器上是否存在意外短路。 如果一切看起来都正确、请务必检查 BOOT 信号是否有效、TS1应从某个低电压转换到大于1V 的引导电压。 在引导时、CAP1应从0V 上升到3.3V、因为 REGOUT 从0V 上升到其调节值、检查 CAP1可能表示已接收到引导信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。 我检查了您提到的信号。 使用示波器、我可以看到两个引脚(REGOUT 和 CAP1)上的电压均为2.5V、持续时间为几毫秒、然后使用电容放电曲线进行分解。 我的n´t 图与评估模块(BQ76920EVM)类似、我找不到会导致电容电源中断的差异。 这可能是您已知的行为?!

    谢谢、此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、
    在使用 bq78350的系统中、如果 REGOUT & CAP1在大约12秒内变为低电平、我希望监测计运行、发现问题并发送关断命令。 随着电容器放电、电压将呈指数级下降。
    由于您的器件会在几毫秒内关闭、因此我希望该器件会实现低电压关断。 在这个周期内检查 BAT 引脚电压以查看它是否下降至 VSHUT (请见数据表)。 此外、如果 REGOUT 和 CAP1都仅上升至2.5V、则表明存在一些问题、CAP1始终为3.3V、如果您仍有 bq7692006 REGOUT 也为3.3V。 如果这些输出中的一个过载、则可能是通过功率滤波电阻器上的压降下拉 BAT。 CAP1的电流来自 BAT 引脚输入、REGOUT 的电流来自 REGSRC 引脚输入。 CAP1通常在器件外部没有电流。
    正如前面讨论的那样、如果 bq78350接收到3.3V 电压、它可能会损坏、然后可能会消耗过多电流。 损坏可能无法预测、有些可能会短路、有些可能会开路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 这解决了我的问题。 在我的设计中、电源电压在 VC5上的限流电阻器之后抽头。 这个值为1k。 电池电压为10V 时、限值为10mA。 引导过程似乎需要更多的电流。 修复 REGOUT 和 CAP1后、电平正确。